This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200MODLAUNCHXL:能量跟踪错误:自动激活bundle com.ti.dvt.energytrace (413)时发生错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/605659/ccs-cc3200modlaunchxl-energy-trace-error-an-error-occurred-while-automatically-activating-bundle-com-ti-dvt-energytrace-413

部件号:CC3200MODLAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我已经使用CCS v. 6.2 Tm0.005万大约一个月了,没有任何问题。  今天,由于某种原因,当我打开我的项目并单击调试时,我第一次收到此错误:

然后,我转至首选项菜单并导航至首选项-> Code Composer Studio ->高级工具-> EnergyTrace技术,在该菜单中我收到以下错误信息:

我最近没有对CCS进行任何更改,现在使用此版本的时间刚刚超过一个月。  我以前没有见过这个错误,也不知道我是怎么做的。  我需要做什么来解决此问题?  我在系统上找不到与"com.ti.dvt.energytrace"匹配的目录。

感谢您的参与,

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,

    可能是工作区元数据已损坏。 让我们尝试清洁它,看看它是否能清除所有内容。

    您是否可以在该链接的列表中尝试#2,如果这不起作用,请尝试#3:
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv6

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助! 清除工作区中的元数据似乎是一个诀窍!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 有时元数据可能会混乱,将其清除将修复问题。