部件号:TMS320VC5410
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,我们必须更新和重新编译旧的TMS320VC5410项目。
我们的CDROM软件包中介绍了“TMS320C5000 DSP Platform Code Composer Studio IDE v2”。
我们只需要.out生成。 无需连接到任何仿真器。
我们的目的仅是生成代码。 因为我们可以将新代码下载到VC5410电路板上,而无需借助仿真器。
能否告诉我VC5410支持的CCS和PC Windows版本?
问题1:能否告诉我VC5410支持的最新CCS版本?
问题2:请告诉我VC5410支持的PC操作系统(XP,Win7,Win10)?
问题3:最新的CCS (也支持VC5410)是否可以通过“导入传统CC100 3.3 项目...”选项导入以上的旧项目文件?
如果环境不能在Win7/Win10平台上运行,我们计划购买旧PC,如WinXP。
此致,
ay0689