This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5410:请告诉我VC5410的最新调试环境(CCS版本和Windows版本)。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604750/ccs-tms320vc5410-please-tell-me-the-latest-debug-environment-ccs-version-and-windows-version-for-vc5410

部件号:TMS320VC5410

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我们必须更新和重新编译旧的TMS320VC5410项目。  

 我们的CDROM软件包中介绍了“TMS320C5000 DSP Platform Code Composer Studio IDE v2”。  

我们只需要.out生成。 无需连接到任何仿真器。

我们的目的仅是生成代码。 因为我们可以将新代码下载到VC5410电路板上,而无需借助仿真器。

能否告诉我VC5410支持的CCS和PC Windows版本?

问题1:能否告诉我VC5410支持的最新CCS版本?

问题2:请告诉我VC5410支持的PC操作系统(XP,Win7,Win10)?  

问题3:最新的CCS (也支持VC5410)是否可以通过“导入传统CC100 3.3 项目...”选项导入以上的旧项目文件?

如果环境不能在Win7/Win10平台上运行,我们计划购买旧PC,如WinXP。

此致,

ay0689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已通知C5000团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致,
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yordan-san,

    感谢您的及时回复和安排。

    我正在等待C5000团队的回复。

    谢谢,此致,

    ay0689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    很抱歉耽误了时间,但我需要将其移至CCS论坛,看看管理CCS的团队是否可以为您提供一些有关支持VC5410的最新官方版本的指导。
    这是一个相当老的设备,所以我怀疑它是否支持最新版本的CCS和最新的操作系统。

    此致
    穆库尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ay0689_2 说:
    问题1:能否告诉我VC5410支持的最新CCS版本?

    :https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/60.469万/2225305</s>222.5305万

    Q2:请告诉我VC5410支持的PC操作系统(XP,Win7,Win10)?  [/引述]

    :http://processors.wiki.ti.com/index.php/System_Requirements

    ay0689_2 说:
    问题3:最新的CCS (也支持VC5410)是否可以通过“导入传统CCCC帐号 配置3.3 项目...”选项导入旧项目文件?

    可用于C54x的最新CCS是5.5。 您应该能够在其中导入3.3 项目。 如果您的项目是DSP/BIOS项目,则会变得更加棘手,但总的来说它是受支持的。


    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee-san,

    感谢您的清晰回复。


    5.5 是支持C54x的最后一个版本。
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    以下是Code Composer Studio v5的系统要求

    硬件要求

    最小值 推荐
    内存 1 GB 4 GB
    磁盘空间 300 MB * 2 GB
    处理器 1.5GHz单核 双核
    • 列出的磁盘空间取决于安装期间选择的功能。  不包括安装程序所需的临时空间。
    • 请注意,最重要的要求是内存。 强烈建议使用2 GB 内存或更多内存,它将与1 GB 一起运行,但速度会很慢。

    操作系统要求

    第一步,我们将检查CCSE基于2.1 的项目文件,由CCSE 5.5 /Windows7 PC执行。

    如果导入5.5 失败或需要进行许多修改,我们可以购买Windows XP PC来构建CC环境2.1。

    但是,我们有一个不明确的观点。  

    CCS 2.1 是否在WindowsXP上工作?

    谢谢,此致,

    ay0689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    CCS v 2.1 在Windows XP上受支持。 这是它支持的最后一个Windows版本。

    谢谢
    KI