This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:版本7.2 资源管理器无法连接到云。

Guru**** 2588495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601568/ccs-ccstudio-version-7-2-resource-explorer-fails-to-connect-to-the-cloud

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

CCS版本7.2 资源管理器无法连接到云。  我已将“Windows>首选项>常规>网络连接”下的设置从本机更改为手动,没有任何更改。 版本7.1 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的报告。 我也可以重复这一点。 我们正在调查

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我在Windows 10 64位上遇到同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我在Windows 764位版脱机安装程序上遇到同样的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也就是说,在Windows 10 64位和Ubuntu 16.04 LTS下都可以看到问题,因此不会出现特定于操作系统的问题。

    我确实用Wireshark查看了在CCS 7.1 和CCS 7.2 上打开资源管理器时生成的以太网流量,但在CCS 7.2 试图联系不存在的服务器时没有看到任何明显的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已找到根本原因并已解决问题。 它正在进行全面测试,我们预计将在第二天左右发布并更新

    对此造成的不便,我们深表歉意。

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    手动模式下http和https的URL和端口是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    7.2 .0.0.0013万 已发布:
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    此版本可修复此线程中提到的资源管理器问题。

    对此造成的不便,我们深表歉意

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在安装7.2 .0.0.0013万 时遇到类似问题。 资源服务器不会一直保持连接。
    但是,我在CC 7.1 和CCS 6.1 之前卸载了,并且新安装没有完全安装。 重新启动后,我通过菜单更新了安装。 成功更新后,资源服务器不会结束加载。

    我该怎么办? 重新安装(相当长时间)并完全删除TI文件夹?

    谢谢

    !更新! 重新启动CCS并搜索硬盘上的现有项目后,资源资源管理器将启动并正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以确认这解决了问题。 谢谢你。