请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCStudio 工具/软件:Code Composer Studio
CCS版本7.2 资源管理器无法连接到云。 我已将“Windows>首选项>常规>网络连接”下的设置从本机更改为手动,没有任何更改。 版本7.1 工作正常。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
CCS版本7.2 资源管理器无法连接到云。 我已将“Windows>首选项>常规>网络连接”下的设置从本机更改为手动,没有任何更改。 版本7.1 工作正常。
我在安装7.2 .0.0.0013万 时遇到类似问题。 资源服务器不会一直保持连接。
但是,我在CC 7.1 和CCS 6.1 之前卸载了,并且新安装没有完全安装。 重新启动后,我通过菜单更新了安装。 成功更新后,资源服务器不会结束加载。
我该怎么办? 重新安装(相当长时间)并完全删除TI文件夹?
谢谢
!更新! 重新启动CCS并搜索硬盘上的现有项目后,资源资源管理器将启动并正常工作。