This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2H:XDS200固件更新失败

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/605288/evmk2h-xds200-firmware-update-failure

部件号:EVMK2H

我从CCS7收到警告,说明xds2xx固件已过期。 在搜索e2e板时,我发现其他板也有同样的问题。 该固件由"xds2xx>xds2xx_conf.exe get xds2xxu 0"作为1.0 .0.2 列出。 但当我尝试更新固件时,我没有收到任何错误,但回读继续显示1.0 .0.2。

有人说,他们必须通过20引脚连接器直接通过JTAG对夹层进行编程。 我无法访问其他JTAG Pod以直接对夹层进行编程。 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce,

    您需要重新编号USB连接并重新启动EVM,以便正确显示版本号。 请尝试一下,如果您仍然看到此问题,请告诉我们。

    如果可以通过USB连接使用命令行脚本执行此操作,则不需要通过JTAG Pod进行更新。 这在n`t主机环境中不起作用,因此我们建议使用JTAG Pod更新某些用户。

    此致,
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这很有效。 谢谢!