请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:EVMK2H
我从CCS7收到警告,说明xds2xx固件已过期。 在搜索e2e板时,我发现其他板也有同样的问题。 该固件由"xds2xx>xds2xx_conf.exe get xds2xxu 0"作为1.0 .0.2 列出。 但当我尝试更新固件时,我没有收到任何错误,但回读继续显示1.0 .0.2。
有人说,他们必须通过20引脚连接器直接通过JTAG对夹层进行编程。 我无法访问其他JTAG Pod以直接对夹层进行编程。 我该怎么办?