请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6748 工具/软件:Code Composer Studio
您好,Ki Soo Lee,
这是Koti。 此线程是关于在CCS上使用DSS进行单元测试的自动化。
我可以在5.5 中使用DSS地址添加断点来加载程序并调试代码。 在这里,我无法加载和读取包含我个人功能输入的文本文件。
请您指导我如何加载本地文本文件并将结果存储到另一个文本文件。
(我已经看了TI提供的一些示例,它用于加载一些图像文件,但有
VAR页面= 0;
VAR地址= 0x20;
VAR AddrUnits = 1;
VAR字节大小=8;
VAR文字大小= 32;
//加载jpg
var sample_JPG_load ="tidotcom.jpg";
debugSession.memory.loadRaw (页面,地址,sample_JPG_load,wordSize,FALSE);
我不知道如何为我的文本文件设置页面,地址,AddrUnits,字节大小和文字大小。 文本文件只有8个系数,所有系数都是无符号整数
)
请帮助我继续对功能进行单元测试。
谢谢你。
此致,
Koti。