This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:OMAPL138

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/605126/ccs-tms320c6748-omapl138

部件号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好,Ki Soo Lee,

这是Koti。 此线程是关于在CCS上使用DSS进行单元测试的自动化。

我可以在5.5 中使用DSS地址添加断点来加载程序并调试代码。 在这里,我无法加载和读取包含我个人功能输入的文本文件。

请您指导我如何加载本地文本文件并将结果存储到另一个文本文件。

(我已经看了TI提供的一些示例,它用于加载一些图像文件,但有

VAR页面= 0;
VAR地址= 0x20;
VAR AddrUnits = 1;
VAR字节大小=8;
VAR文字大小= 32;

//加载jpg
var sample_JPG_load ="tidotcom.jpg";
debugSession.memory.loadRaw (页面,地址,sample_JPG_load,wordSize,FALSE);   

我不知道如何为我的文本文件设置页面,地址,AddrUnits,字节大小和文字大小。 文本文件只有8个系数,所有系数都是无符号整数  

)

请帮助我继续对功能进行单元测试。

谢谢你。

此致,

Koti。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Koti:
    是否正在尝试加载CCS数据(*.dat)文本文件? CCS支持加载CCS dat文件和原始二进制文件。

    谢谢
    KI