请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 主题中讨论的其他部件:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
哈洛,我希望能够在 CCStudio中集成MATLAB (Simulink,嵌入式编码器)。
例如,类似这样的方法, “Microchip/MPLAB X IDE”已经实现。
这是不是以任何方式可能的?
我的意思是,CCS将是主要的开发IDE平台,在这里可以构建项目
可自由选择和混合C/C++编辑器文件和"Simulink/Embedded Coder"文件。
目前,我知道的唯一可能的方法是从"Simulink/嵌入式编码器"平台开始,
生成适当 的C代码文件,并可选择让编码器生成3.3 项目。
然后可以获取此项目并使用其他C/C++或Simulink文件对其进行扩展。
此致,来自Simeon