This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 集成MATLAB (Simulink,嵌入式编码器)和CCS

Guru**** 2235160 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604884/integrate-matlab-simulink-embedded-coder-and-ccs

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

哈洛,我希望能够在     CCStudio中集成MATLAB (Simulink,嵌入式编码器)。

例如,类似这样的方法, “Microchip/MPLAB X IDE”已经实现。

这是不是以任何方式可能的?

我的意思是,CCS将是主要的开发IDE平台,在这里可以构建项目

可自由选择和混合C/C++编辑器文件和"Simulink/Embedded Coder"文件。

目前,我知道的唯一可能的方法是从"Simulink/嵌入式编码器"平台开始,

生成适当 的C代码文件,并可选择让编码器生成3.3 项目。

然后可以获取此项目并使用其他C/C++或Simulink文件对其进行扩展。

此致,来自Simeon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simeon:
    您正在寻找的集成级别在CCS的更高版本中不存在(据我所知)。 您描述的已嵌入编码器流程是当前实现

    processors.wiki.ti.com/.../MatLab_and_CCS

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ki-Soo Lee,现在我知道了我要如何重建我的开发平台...非常感谢,Simeon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simeon:

    有关详细信息,请参阅wiki。 IDE集成工作流已停止运行-因为它是基于旧技术3.3 COLCI)。 建议不要将其用于新项目。

    在R2017a中,C2000支持软件包将生成一个文件,该文件可用于帮助在CCS中创建项目。 但是,大多数客户已经拥有一个现有的CCS项目,只需将其算法的C代码导入到CCS中并从那里进行部署。 有关此方法的更多信息,请参见:

    e2e.ti.com/.../48.4814万

    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Brian。