线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8377万D
工具/软件:Code Composer Studio
我安装了最新的CCDS100,但发现7.2 驱动程序可能安装不正确。 当我插入连接到Delfino TMS320F2.8377万D controlCARD R 1.0 的USB电缆时,我发现未安装PC通知的驱动程序。 "症状"如下图所示:
当测试与主板的连接时,它会报告如下所示的错误:
[开始:德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头_0]
执行以下命令:
%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性
[结果]
——— [打印主板配置路径名]------------------
C:\Users\admini~1\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS \ti\2\0\Brd达\testBoard.dat
——— [打印reset-command软件日志文件]------------------
该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
软打开控制器时发生错误。
——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------
此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。
值为'-151'(0xffffff69)。
标题为'C_ERR_FTDI_OPEN。
解释如下:
连接过程中使用的FTDI驱动器功能之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多信息:没有插入XDS100,XDS100序列号无效,
XDS100 EEPROM空白,FTDI驱动程序缺失,USB电缆故障。
使用'commen/uscif'中的xds100serial命令行实用程序
用于验证XDS100是否可以定位的文件夹。
[结束:Texas Instruments XDS100v2 USB调试探头_0]
我以为是驱动程序导致了该问题,所以我重新安装了7.2 两次,发现它的使用方式与以后安装的6.2 不一样。
问题是 问题完全是由驱动程序引起的,在安装CCS时,如何使驱动程序正确安装?