This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-C2000:仿真驱动程序

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603304/ccs-ccstudio-c2000-emulation-drivers

部件号:CCStudio-C2000
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

我安装了最新的CCDS100,但发现7.2 驱动程序可能安装不正确。 当我插入连接到Delfino TMS320F2.8377万D controlCARD R 1.0 的USB电缆时,我发现未安装PC通知的驱动程序。 "症状"如下图所示:

当测试与主板的连接时,它会报告如下所示的错误:

[开始:德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头_0]

执行以下命令:

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\admini~1\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS \ti\2\0\Brd达\testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。

软打开控制器时发生错误。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-151'(0xffffff69)。
标题为'C_ERR_FTDI_OPEN。

解释如下:
连接过程中使用的FTDI驱动器功能之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多信息:没有插入XDS100,XDS100序列号无效,
XDS100 EEPROM空白,FTDI驱动程序缺失,USB电缆故障。
使用'commen/uscif'中的xds100serial命令行实用程序
用于验证XDS100是否可以定位的文件夹。

[结束:Texas Instruments XDS100v2 USB调试探头_0]

我以为是驱动程序导致了该问题,所以我重新安装了7.2 两次,发现它的使用方式与以后安装的6.2 不一样。

问题是 问题完全是由驱动程序引起的,在安装CCS时,如何使驱动程序正确安装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很难预测导致设备驱动程序失败的原因。 查看以下参考,了解可能对您的案例有帮助的类似情况:
    e2e.ti.com/.../190.2102万
    e2e.ti.com/.../221.8003万
    e2e.ti.com/.../6.0009万

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这个问题已在上周得到解决。 它确实是由系统驱动程序引起的。 我的同事在PC上重新安装了操作系统和驱动程序,然后安装了CCS,连接没有问题。 此外,他在CCS有问题的PC上安装了系统驱动程序工具,然后更新了驱动程序 并重新安装了CCS,连接故障也消失了。 顺便说一下,系统操作系统是Windows 7。 希望这能帮助其他人。

    谢谢!

    Heavirain