This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:MPS432P401

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/604670/ccs-msp432p401r-mps432p401

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:MSPWAREMSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我丢失了设备/MPS432P401/代码示例。
在哪里可以找到MPS432P401的各种CCS项目代码示例(I2C,SPI,ADC,UART等)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernard

    用于MSP432的SimpleLink SDK包含一组可以使用的示例。  如果您使用的是最新版本的CCS (7.0 v或更高版本),则可以从CCS内部通过资源管理器访问此软件包。  在“查看”菜单上,转到“资源管理器”。

    如果您使用的是较早版本的CCS,则可以从以下位置下载SDK:

    http://www.ti.com/tool/simplelink-msp432-sdk

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,
    我尝试过这种方法,但这些方法不是我以前曾经尝试过的,后来在更新MSPWare之后丢失了这些方法。

    它们是非常简单的项目。

    类似于具有环回,SPI,I2C的UART输出。

    在TI rResources Explorer中,它们属于MSP430Ware/Devices/MSP432P401/代码示例)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernard

    我在当前软件包中看到的最接近的是DriverLib. UART_Loopback,dma_eusci_i2c_loopback,dma_eusci_spi_loopback下的一些示例。 我会四处询问,看看是否有更多可用的示例。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队相信您的目标就在这里:

    这就是您提到的文件夹中的示例最终进入新组织的地方。

    此致,

    John