请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 主题中讨论的其他部件:MSPWARE, MSP430WARE
工具/软件:Code Composer Studio
我丢失了设备/MPS432P401/代码示例。
在哪里可以找到MPS432P401的各种CCS项目代码示例(I2C,SPI,ADC,UART等)?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我丢失了设备/MPS432P401/代码示例。
在哪里可以找到MPS432P401的各种CCS项目代码示例(I2C,SPI,ADC,UART等)?
谢谢
Bernard
用于MSP432的SimpleLink SDK包含一组可以使用的示例。 如果您使用的是最新版本的CCS (7.0 v或更高版本),则可以从CCS内部通过资源管理器访问此软件包。 在“查看”菜单上,转到“资源管理器”。
如果您使用的是较早版本的CCS,则可以从以下位置下载SDK:
http://www.ti.com/tool/simplelink-msp432-sdk
此致,
John