This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2640R2:在LAUNCXL-CC2640R2的项目零上,CCS云调试失败:"UNKNOWN Module:DeviceDetector&quot

Guru**** 2536520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603777/ccs-launchxl-cc2640r2-ccs-cloud-debug-fails-unknown-module-devicedetector-on-project-zero-for-launchxl-cc2640r2

部件号:LAUNCHLL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

对于LAUNCXL-CC2640R2,CCS云调试失败:Project Zero上的“未知模块:DeviceDetector”

我正在CCS云IDE上为LAUNCXL-CC2640R2构建项目零。

但可以在硬件上进行调试。以下是响应:

调试失败:“未知模块:DeviceDetector”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图重复这一点。  当您说您正在构建项目0时,您是否意味着您正在遵循此处的SimpleLink Academy中的项目0说明:

    然后,这些说明指向此处的“空”项目:

    您正在处理的项目是否是这样的?

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    dev.ti.com/.../

    该项目位于此链接上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    当我导入该项目时,我得到了这两个项目。

    选择应用程序1,然后单击调试。  需要一段时间才能构建,然后加载和运行正常。

    您看到的"未知模块:DeviceDetector"错误是显示在控制台中还是显示在弹出对话框中?

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我与一位专家交谈过,我们对正在发生的事情有了一个了解。 为帮助我们,您可以启用TI云代理的登录。

    要执行此操作,请转至您的用户文件夹/TIC扩音器 代理/
    然后编辑ticloudagent.bat (如果在Windows上,则为.sh,如果在Linux或Mac上)。
    在第一行之后添加以下两行:
    设置TI_DS_ENable_logging=1
    设置TI_DS_logging_output=c:\temp\agent.log

    关闭CCS云
    再次启动
    再次尝试启动调试器
    然后转至C:\temp文件夹并向我们发送agent_ticld.log文件。

    如果你能做到这一点,我们应该能够弄清楚到底发生了什么。

    谢谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够在Ubuntu 17.04 上再现此内容。 您是否在运行Linux?

    如果是这样,则问题是缺少依赖关系libudev

    在我的机器上,我们可以通过执行以下操作来解决此问题
    sudo apt-get install libudev1.
    sudo ln -sf /lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.1 /lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.0
    刷新浏览器
    然后单击CCS云中的DEBUG

    它现在就应该起作用了。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,弹出窗口

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我使用的是64位Linux Debian Jessie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    没关系,TICanlo又 重新安装了TICaneAgent。 您最近的更改已消失。
    它现在可以在我的Linux上的启动板上工作。

    感谢帮助
    此致
    Raoul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    没关系,TICanlo又 重新安装了TICaneAgent。 您最近的更改已消失。
    它现在可以在我的Linux上的启动板上工作。

    感谢帮助
    此致
    Raoul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何删除此评论?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有些注释重复,如何删除注释?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无需担心删除重复的帖子。 看来我的一些也是重复的。 必须是E2E中的一些Gremlin。 很开心听到现在事情在为您工作。 我们将查看是否可以向代理安装程序添加一些内容来解决此依赖性。