This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:CCS/msp430g2553 GUI编辑器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600265/ccs-msp430g2553-ccs-msp430g2553-gui-composer

部件号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

你好

通过 以下链接运行ProgramModelUart GuiComposer示例时遇到困难:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/ProgramModelUart_GuiComposer 

我使用的是MSP430G2553,CCS 6.2 ,GUI Composer V1。

当我导入项目时,我得到了这样的保证(在CCS上) :此程序使用的是较旧的调试程序版本,但我认为这不是问题。

问题从以下步骤开始:

  • 调试会话启动后,程序在main中停止后,点击“运行”,然后在“CCS调试”视图中选择“comport”节点,然后选择“运行”->“加载符号”菜单,单击“浏览项目”,然后从我们刚刚调试的目标应用程序项目中选择“.out”文件。

完成此步骤后, 在“CCS调试”视图中,当我标记comport节点(UARTConnection)时,程序只留下存根,并且值不会更改。

在我看来,这些符号似乎未加载,但我 不知道,它只是不能正常工作。

如果我标记了TIMSP430_USB1,并在任何调试器访问之前启用暂停目标,则GUI似乎可以正常运行。

提前感谢!

AVI

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在试用该维客页面上的UART演示应用程序?

    Avraham Efraimov 说:
    完成此步骤后 ,在CCS调试视图中,当我标记comport节点(UART连接)时,程序仅完成,值不会更改。[/QUOT]

    是否在表达式视图中启用了“连续刷新”? 变量是否未被刷新? 也许这有助于查看“调试”视图的屏幕快照。

    您使用的是Launchpad吗? 如果是,您是否检查 了硬件要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AartiG
    感谢您的回复,并对我的延迟表示抱歉。
    我正在尝试使用该维客页面上的UART演示应用程序。
    我还在表达式视图中启用了连续刷新,但可更改性不会刷新。
    我使用的是msp430g2553 LaunchPad,我已根据演示中的硬要求对其进行了配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avraham,

    我不知道为什么程序不起作用。 我知道我已经使用较早版本的CCS (早于6.2)测试了该过程并验证它是否正常工作。 也许与较新的CCS版本有些不兼容。 如果您开始使用新的GUI Composer,我建议您看看基于云 的GUI Composer v2 ,因为GC v1已被弃用,而是支持v2,并且将来会得到更好的支持。

    您可以浏览入门指南和用户指南,了解GCv2的工作原理(它与GC v1完全不同)。 还有一些教程可帮助您开始使用不同的通信模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AartiG
    感谢您的重播。
    因此,在我当前的情况下,没有其他方法可以像ProgramModelUart中的示例那样通过UART运行我的GUI吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我对此没有快速答案。 我可以尝试使用CCS 6.2 执行此过程,看看我是否复制您看到的内容,但需要几天时间才能完成。 您是否看到任何错误消息,还是只是变量未更新? 调试视图的屏幕截图也会有所帮助。

    但是为了设定预期,即使我要重现它,并且GCv1发现了问题,我相信我们不会对它进行修复/更新,因为GCv2是向前发展的新功能/支持的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用CCS 6.2 对此进行了测试,并能够验证该程序是否正常工作。 下面是我的CCS的屏幕截图,它显示了“Expressions”(表达式)视图中的“ErrorCount”(错误计数)变量正在更新,GUI Composer (编辑器)视图显示了变量和图形(使用UART Connection)。

    一些注释/故障排除提示:

    1)我使用编译器版本4.4 8构建项目,而不是使用CCS 6.2 附带的默认15.12 .3.LTS。 我在使15.12 Tm3生成的可执行文件正常工作时遇到了一些问题。 您是否可以尝试使用4.4 v.8安装和构建项目? 您可以通过转到菜单“帮助”->“安装新软件 ”来安装它,然后在“使用:”下拉列表中选择“代码生成工具更新”,然后选择版本4.4 8并安装它。 安装后,进入“项目属性”,将“编译器版本”设置为4.4 8并重新生成。

    2)尝试使用不同的USB端口/电缆。 在某一点上,我看到某个特定端口出现一些错误,但使用另一个USB端口时一切正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aarti G,感谢您没有放弃我。

    由于 我们上次交换消息花费了相当长的时间,我决定采纳您的建议,尝试GC V2。

    我在妈妈那里学习如何使用它,以便为 我的项目编写合适的应用程序。

    但是,由于我们在上一个应用程序版本中投入了大量的时间和精力,我将尝试一下(您的GC V1解决方案)。

    我会尽快通知您...

    此致

    Avraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的AartAG

    我已经测试了您的解决方案 (使用编译器版本4.4 8,而不是默认的15.12 .3.LTS),它运行良好,非常感谢。

    我的下一个目标是按照 您(和其他人)的提议,将我的应用程序完全写入GC V2。

    此致,

    Avraham