工具/软件:Code Composer Studio
你好
通过 以下链接运行ProgramModelUart GuiComposer示例时遇到困难:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/ProgramModelUart_GuiComposer
我使用的是MSP430G2553,CCS 6.2 ,GUI Composer V1。
当我导入项目时,我得到了这样的保证(在CCS上) :此程序使用的是较旧的调试程序版本,但我认为这不是问题。
问题从以下步骤开始:
- 调试会话启动后,程序在main中停止后,点击“运行”,然后在“CCS调试”视图中选择“comport”节点,然后选择“运行”->“加载符号”菜单,单击“浏览项目”,然后从我们刚刚调试的目标应用程序项目中选择“.out”文件。
完成此步骤后, 在“CCS调试”视图中,当我标记comport节点(UARTConnection)时,程序只留下存根,并且值不会更改。
在我看来,这些符号似乎未加载,但我 不知道,它只是不能正常工作。
如果我标记了TIMSP430_USB1,并在任何调试器访问之前启用暂停目标,则GUI似乎可以正常运行。
提前感谢!
AVI