工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正确测试了CSL USB CDC示例,现在我想使用DSP-BIOS将该模块导入到我的项目中。
我不能让它工作,问题似乎在于中断向量分配。
如果我注释"IRQ_setVecs((UINT32)(&VECSTART))"行,DSP-BIOS工作,但USB驱动程序不工作。
如果我使用函数 IRQ_setVecs(UINT32)(&VECSTART),DSP-BIOS将不起作用。
我注意到在CSL示例中,矢量位置与DSP-BIOS定义的地址不同。
如何在此应用程序中将CSL与DSP-BIOS配合使用?
在哪里可以找到DSP -BIOS上使用的CSL示例?
我已经在一个DSP-BIOS项目上使用了CSL UART,没有问题!
谢谢你
Stefano