This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:CCS:导入项目时出错。 未找到设备

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603738/ccs-codecomposer-ccs-error-importing-project-device-not-found

部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他部分:IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

CCS v 7.1 无法导入IWR1x的演示项目。 屏幕截图已附加。 此外,是否有方法在不使用EVM的情况下查看示例源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您似乎缺少mmWave设备支持。 请注意,7.1 的C00C0不支持它。 您可以通过update安装它(帮助->检查更新-> mmWave雷达设备支持)

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我刚刚尝试过。 不变。 还有其他建议吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您尝试创建新项目时,是否有"IR"设备选项可用?

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我知道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "IWR1443"怎么样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,IWR1443也可供使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪。 您已安装设备支持,因此CCS应能识别设备ID。

    您是否能够为IR1443创建新项目?

    您是否愿意尝试安装最新的CCS版本(7.2 .0)?

    很抱歉让您感到痛苦

    KI