This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM4379:如何创建链接程序命令文件的示例

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602557/ccs-am4379-example-on-how-to-create-a-linker-command-file

部件号:AM4379

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,  

能否给出一个详细的示例,说明如何配置CCS以生成链接程序命令文件而不是默认命令行?

我的问题是 我在C语言中编码 , 并且有很多文件 ,并且有 一个链接器命令文件 可以帮助我很多  

谢谢你  

再见

卡洛

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlo,

    Colombo Carlo 说:
    您能否给出一个详细的示例,说明如何配置CCS以生成链接程序命令文件而不是默认命令行?[/QUOT]

    我不完全确定“缺省命令行”的含义,但如果您创建一个新项目(菜单“文件”-->“新建”--- > CCS Project)并选择AM4379设备,它将创建一个空项目,其中包含链接程序脚本或命令文件(取决于所用的核心和工具链)

    此链接程序脚本通常包含一组最小的设置,以允许您创建"Hello world"类型的项目。 显然,更复杂的项目需要对其进行修改。  

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rafael,
    让我给你更多的细节. 我的问题是,我得到了一个非常长的脚本命令(超过8K个字符),导致Windows系统出现问题。 我已经创建了libs,但仍有一个长脚本。 最好有一个命令文件而不是脚本。
    如何制作?
    谢谢你
    再见
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carlo,

    那么,您似乎是在使用eclipsec.exe从命令行创建项目,对吗? 如果是这样,则没有解决此问题的独特方法。

    我会尝试通过将生成树移近根目录(C:\)来减少路径名,或者创建项目路径变量来删除长路径。 另一个要做的事情是合并库路径并包括可以抑制-i条目的文件。

    除此之外,我认为在这种情况下做一些事情并不容易。 我尝试了Windows的内置PowerShell,但它的命令行大小似乎更小。

    如果我发现任何可能有帮助的信息,我会考虑任何其他详细信息并将其发布在此处。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是,我得到了一个非常长的脚本命令(超过8K个字符),导致Windows系统出现问题。 [/报价]I上次使用CCS 6.1 进行调查时,我发现当在Windows 7下运行时,当链接程序的命令行超过允许的最大Windows命令行时,CCS自动创建并使用ccsOjbs.opt链接程序选项文件-请参阅 ccsObjs.opt文件?

    您正在使用的CCS的完整版本是什么,以及Windows的哪个版本?