请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM4379 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
能否给出一个详细的示例,说明如何配置CCS以生成链接程序命令文件而不是默认命令行?
我的问题是 我在C语言中编码 , 并且有很多文件 ,并且有 一个链接器命令文件 可以帮助我很多
谢谢你
再见
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Carlo,
Colombo Carlo 说:您能否给出一个详细的示例,说明如何配置CCS以生成链接程序命令文件而不是默认命令行?[/QUOT]
我不完全确定“缺省命令行”的含义,但如果您创建一个新项目(菜单“文件”-->“新建”--- > CCS Project)并选择AM4379设备,它将创建一个空项目,其中包含链接程序脚本或命令文件(取决于所用的核心和工具链)
此链接程序脚本通常包含一组最小的设置,以允许您创建"Hello world"类型的项目。 显然,更复杂的项目需要对其进行修改。
希望这能有所帮助,
拉斐尔
我的问题是,我得到了一个非常长的脚本命令(超过8K个字符),导致Windows系统出现问题。 [/报价]I上次使用CCS 6.1 进行调查时,我发现当在Windows 7下运行时,当链接程序的命令行超过允许的最大Windows命令行时,CCS自动创建并使用ccsOjbs.opt链接程序选项文件-请参阅 ccsObjs.opt文件?
您正在使用的CCS的完整版本是什么,以及Windows的哪个版本?