This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK6748:资源管理器一直处于脱机状态

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/603474/ccs-tmdslcdk6748-resource-explorer-stuck-offline

部件号:TMDSLCDK6748

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚将CCS从7.1 升级到7.2。 第一次启动时,我进入了资源管理器,但它被设置为脱机模式,我无法让它联机。  

我按照故障排除指南的建议选中了网络>代理的首选项。 没有什么区别,而且我也没有使用任何代理。

我还尝试完全禁用Windows防火墙,只是为了确保100 % 不会无意中阻止CCS或其他进程。

那么,如何使资源管理器工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Greger:
    您拥有哪个版本的7.2 0? 如果是7.2 .0.0.0012万 ,则这是一个已知问题,并已在7.2 .0.0.0013万 中解决。
    e2e.ti.com/.../221.7993万

    7.2 .0.0.0013万 现已推出:
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,ki! 就是这样。 我只需要完全重新安装CCS。

    但是,认真地说... CCS具有自更新功能,但它不能单独从7.2 .0.0.0012万 更新到7.2 .0.0.0013万 !
    我对德州仪器(TI)的印象目前并不是最好的。 在浏览过时的"入门指南"一周后,尝试使用LCDK评估模块。 在资源管理器中未找到与C674x或LCDK相关的任何内容。 筛选无穷无尽的多余文本,寻找您实际需要的关键信息。 除此之外,还要处理这样的错误。 我还没有去过实际的代码库。 * Rant over *。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉这个。 我们在Build 12推出后不久就发现了该问题,并迅速将其脱机,但显然仍有一些人在处理该问题。 我们的目标是尽快获得包含修复程序的新版本,而不是提供从12升级到13的升级路径。

    是的,资源浏览器最适用于我们的MCU系列。 我们希望每个人的内容都能显示在其中,但现在情况并非如此。 我将在C674x设备论坛中浏览。 那里的专家肯定会给你一些好的指示如何开始你的当前环境

    谢谢
    KI