请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDSLCDK6748 工具/软件:Code Composer Studio
我刚刚将CCS从7.1 升级到7.2。 第一次启动时,我进入了资源管理器,但它被设置为脱机模式,我无法让它联机。
我按照故障排除指南的建议选中了网络>代理的首选项。 没有什么区别,而且我也没有使用任何代理。
我还尝试完全禁用Windows防火墙,只是为了确保100 % 不会无意中阻止CCS或其他进程。
那么,如何使资源管理器工作?