This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5505:集成

Guru**** 2929280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602707/ccs-tms320c5505-integration

部件号:TMS320C5505

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

是否有人知道如何在c代码中实现集成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您的意思是近似值。
    en.wikipedia.org/.../Trapezoidal_rule

    没有什么容易的办法。 如果您提供更多详细信息,我们可以更具体。 有时,它与加权平均值一样简单。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    首先,感谢您的快速回复。

    我正在使用参数扬声器。 在这些扬声器中,我们调节高频超声波载波信号上的音频信号(信封),并将此调制信号发送到空中。 收听者听到的声音与信封平方的第二次派生成正比。

    因此,我的目标是读取音频输入,集成它,然后是平方根,然后将这个平方根信号用作封套。

    我不知道如何编写代码来集成音频信号,然后再取其平方根。

    如果可以,请提供帮助。

    谢谢,此致,

    Satyajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已接近有效值算法:
    en.wikipedia.org/.../Root_mean_square

    不要对 正输入。
     
    假设样本数量相等,则需要对一组值求和,然后除以时间间隔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了一个实验。 通过计算数据子集的平均值,我可以获得以下数据:

    这与集成非常接近。 但是,如果平均间隔=得到此值的时间段:

    这在您思考时是有意义的。 代码如下:

    因为它吸引了我,我做了一个实验。 代码为C#,因此您可能需要调整一下:
    
    
    
    const int points =5万;
    const int cycles = 5;
    const int intpoints =1万;
    
    float[] datSine =新float[points];
    float[] datInt =新float[points];
    float[] datrm =新float[points];
    
    对于(int i = 0;i <点;I++)
    {
    datSine[i]=(浮点) Math.Sin (2 * Math.PI * I*周期/点);
    datInt[i]= 0.0f;
    }
    
    对于(int i = intpoints / 2;i < points - intpoints / 2;I++)
    {
    如果(I >点- 1)断裂;
    浮点和=0;
    FLOAT SUMSQ = 0;
    
    对于(int j = i;j < i + intpoints;j++)
    {
    如果(j >点- 1)断裂;
    SUM ++ datSine[j];
    SUMSQ += datSne[j]* datSne[j];
    }
    
    datInt[i]=总和/点;
    datrms[i]=(float) Math.sqrt(SUMSQ / intpoints);
    }
    
    
    
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我似乎不能让这一切继续下去。 您可以使用IIR筛选器:
    www.emba.uvm.edu/.../Ch7(4)Handouts_4e.pdf