This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:包含文件的问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602593/ccs-msp432p401r-problem-with-includes-files

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想在CCS的Energia草图中包含CCS代码... 我会试着解释我想要做什么...

我的代码很简单。 我在Energia中的代码是示例AnalogReadSerial。

现在我想添加以下代码:

________________________________________________________________

#include <XDC/std.h>
#include <XDC/runtime /System.h>


/* TI-RTOS头文件*/
#include <ti/drivers/GPIC.h>
#include <ti/drivers/wmp.h>

/*示例/板头文件*/
包含"Board.h"

内部主(无效)

   Board_initGeneral ();
   Board_initGPIO ();
   Board_initPWM();


       pwm_handle pwm1;
       PWM_Params参数;
       UINT16_t  pwmPeriod = 380;     //期间和占空比(以计数表示)
       UINT16_t  占空比= pwmPeriod/2;
       PWM_PARAM_INIT (&PARAMS);
       params.dutyUnits = PWM_Duty_Counts;
       params.dutyValue =关税;
       Params.periodUnits = PWM_Period_Counts;
       params.periodValue = pwmPeriod;
       pwm1 = pwm_open(Board_PWM0,&params);
       如果(pwm1 == NULL){
           system_abort ("Board_PWM0未打开");
       }
       PWM_START (pwm1);

}

________________________________________________________________

CCS代码是PWM信号。

我正在学习有关Energia的tivacode的教程,但不适用于msp432...

我曾经尝试过在Energia的一个中复制CCS代码,并通过main_signal更改主代码的名称,但它给库构建的时间带来了问题....

我已经尝试了所有可能的方法来向Energia添加代码编辑器工作室库,反之亦然,但它无法工作

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题将在下面的主题中进一步讨论。  

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/60.1736万 

    您好,

    我一直在查看此帖子,但想确认一下:您尝试使用哪个版本的CCS和Energia? 由于某种原因,我无法在我的系统中的7.2 和Energia 18中构建项目,但这可能是我的环境中的问题。  

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    抱歉,不能,问题未解决,在该线程中,系统询问您是否可以合并代码,有人在Tivaware中回答我是的,但我想将其用于msp432。

    此致。