主题中讨论的其他部件:Energia
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我想在CCS的Energia草图中包含CCS代码... 我会试着解释我想要做什么...
我的代码很简单。 我在Energia中的代码是示例AnalogReadSerial。
现在我想添加以下代码:
________________________________________________________________
#include <XDC/std.h>
#include <XDC/runtime /System.h>
/* TI-RTOS头文件*/
#include <ti/drivers/GPIC.h>
#include <ti/drivers/wmp.h>
/*示例/板头文件*/
包含"Board.h"
内部主(无效)
{
Board_initGeneral ();
Board_initGPIO ();
Board_initPWM();
pwm_handle pwm1;
PWM_Params参数;
UINT16_t pwmPeriod = 380; //期间和占空比(以计数表示)
UINT16_t 占空比= pwmPeriod/2;
PWM_PARAM_INIT (&PARAMS);
params.dutyUnits = PWM_Duty_Counts;
params.dutyValue =关税;
Params.periodUnits = PWM_Period_Counts;
params.periodValue = pwmPeriod;
pwm1 = pwm_open(Board_PWM0,¶ms);
如果(pwm1 == NULL){
system_abort ("Board_PWM0未打开");
}
PWM_START (pwm1);
}
________________________________________________________________
CCS代码是PWM信号。
我正在学习有关Energia的tivacode的教程,但不适用于msp432...
我曾经尝试过在Energia的一个中复制CCS代码,并通过main_signal更改主代码的名称,但它给库构建的时间带来了问题....
我已经尝试了所有可能的方法来向Energia添加代码编辑器工作室库,反之亦然,但它无法工作
谢谢。