请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6416T 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我是第一次使用TMS320C6416T套件, 并想测试 一个音调示例(随套件示例一起提供)。
正确生成项目后,调试过程中出现错误消息
"
C64xx_0:凝胶输出:凝胶启动完成。
C64xx_0: GEL:加载文件时遇到问题: ........ \\tin\Debug\tine.out无法打开文件"
"
当我进入调试文件时,我没有找到tone.out文件,尽管它是在调试过程之前找到的。
我想知道为什么会发生此问题? 此外,.out文件又如何?
此外,我希望 在套件上实施任何代码建议,以便在套件上测试声音。
e2e.ti.com/.../pip_5F00_audio.rar
提前感谢。