This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6416T:C64xx_0:Gel:加载文件和删除.out文件时遇到问题。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6416T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600467/ccs-tms320c6416t-c64xx_0-gel-encountered-a-problem-loading-file-and-deletion-of-out-file

部件号:TMS320C6416T

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我是第一次使用TMS320C6416T套件, 并想测试 一个音调示例(随套件示例一起提供)。

正确生成项目后,调试过程中出现错误消息  

"

C64xx_0:凝胶输出:凝胶启动完成。
C64xx_0: GEL:加载文件时遇到问题: ........ \\tin\Debug\tine.out无法打开文件"

"

当我进入调试文件时,我没有找到tone.out文件,尽管它是在调试过程之前找到的。

我想知道为什么会发生此问题? 此外,.out文件又如何?

此外,我希望 在套件上实施任何代码建议,以便在套件上测试声音。

e2e.ti.com/.../pip_5F00_audio.rar

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,在构建过程结束时,我还会收到以下消息:
    "
    JS:“c:/Users/Zydoon/tone/build-ton.tcf”,第38行:堆已启用,但DSP/BIOS对象(MEM.BIOSOBJSEG)的段未正确设置。 请在其中一个数据段中创建一个堆,并将MEM.BIOSOBJSEG设置为该堆。

    gmake:***[builg-tonecfg.cmd]错误1
    gmake:target `all' not remake because of errors.

    ****构建已完成****
    "
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mohamed,

    是否可以附加.tcf文件。 您正在使用哪个版本的DSP/BIOS (和CCS)?

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd,您好!

    很抱歉我的回复太迟了。 我正在使用CCS 6.2 0 DSP/BIOS 5.42。
    此外,我还使用.tcf文件编辑了主帖子
    注:我重建了另一个文件pip_audio,但问题是相同的。

    此外,如果您建议或向我提供了一个正确的示例,说明要处理的依赖文件,我将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附加了.cdb文件。 是否可以附加.tcf文件?

    托德