工具/软件:Code Composer Studio
我的CCS 7.1 .0.0.0016万 有问题
我使用了TI资源管理器中的add tos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06 软件包
我想查看并使用CC2650EM-7ID卡上Zigbee的RF示例
我导入RF EasyLinkl TX示例
但当我重建项目时
我有这个错误
我认为“编译器版本”有问题
和或"XDCTools版本"
可以帮帮我吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我的CCS 7.1 .0.0.0016万 有问题
我使用了TI资源管理器中的add tos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06 软件包
我想查看并使用CC2650EM-7ID卡上Zigbee的RF示例
我导入RF EasyLinkl TX示例
但当我重建项目时
我有这个错误
我认为“编译器版本”有问题
和或"XDCTools版本"
可以帮帮我吗
我刚刚确认,我可以从相同版本的TI-RTOS软件包构建相同的项目,而不会出现任何错误。
我建议您检查是否安装了其他工具链(如Cygwin),如果安装了,请检查该工具的sh.exe是否在您的系统路径中。 如果是,则可能会导致冲突和制造问题。 虽然在过去,我看到的是在构建过程中会产生错误,但不要像您的案例那样陷入困境。
此链接中有一些有关已知问题的信息。 请查看一下,看看这些建议是否有帮助。
Nicolas MICHEL59 说:您说" 在您的系统路径中"。是Windows系统还是CCS系统?[/QUOT]
Windows系统路径。 您可以通过打开命令提示符并在命令行中键入"set"来进行检查。 它将显示设置了哪些不同的系统变量,您可以检查Path中有哪些目录。
要编辑路径,您需要进入“控制面板”->“系统设置”->“高级系统设置”,然后从那里访问“环境变量”(这适用于Windows 7系统)。