请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM5728 您好,
我已经下载了该工具的Pinmux桌面版本(v 4.0。1490)。 安装后很少打开应用程序。 大多数情况下,应用程序打开 时会出现空白屏幕。 重新安装后,同样出现问题。 10个实例中,只有在应用程序打开后才会出现。
我甚至尝试过以前的版本(4.0 v.1485),但问题仍然存在。
我在安装了Windows 7 SP1版本的系统上运行此程序。 请建议如何解决此问题。
谢谢,此致,
Sudarshan