This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Pinmux工具安装问题

Guru**** 2584745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601482/am5728-pinmux-tool-installation-issue

部件号:AM5728

您好,

 我已经下载了该工具的Pinmux桌面版本(v 4.0。1490)。 安装后很少打开应用程序。 大多数情况下,应用程序打开 时会出现空白屏幕。 重新安装后,同样出现问题。  10个实例中,只有在应用程序打开后才会出现。

我甚至尝试过以前的版本(4.0 v.1485),但问题仍然存在。

我在安装了Windows 7 SP1版本的系统上运行此程序。  请建议如何解决此问题。  

谢谢,此致,

Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨达尔尚


    我以前没有见过这种行为,所以我们必须进行一些试验。

    我的第一个怀疑是,您的PATH环境变量导致pinmux应用程序出现问题。 您是否能够执行以下操作?

    • 启动Windows命令窗口
    • 将PATH环境变量设置为最小值。 在窗口中,这通常是

    Set Path=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\WBEM;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v.1.0 .\

    • cd到<pinmux install folder>\node-webkit\
    • 从命令行运行"nw"

    这是否有帮助?

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AndyW:

    很抱歉回复延迟。 我已经尝试了你的建议,但问题仍然存在。  有时,在应用程序工作的10次中,持续超过6次。 大多数情况下,应用程序在第一个实例中以白色背景挂起。

    此致,

    Sudarshan