This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单相230V,50Hz电源的电压传感器

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, TL071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601659/voltage-sensor-for-single-phase-230v-50hz-supply

主题中讨论的其他部件:CC3200TL071

如何在不使用变压器的情况下将交流(230V,50Hz)转换为交流(3-5V AC,50Hz)从高转换为低! 用于电压传感器(用于MCU)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Abhishek,

    您能否告诉我3-5V输出上的负载电阻或阻抗是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    我们希望通过使用微控制器cc3200而不使用变压器来监控此单相电源(230V,50Hz)  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要CC3200与交流电源线相参照,您就可以直接测量交流电。

    这是人的安全问题,变压器提供隔离。

    请参阅此智能仪表登录页面:

    分压器将用于将交流电压划分为所使用的任何A-D范围内的电压。

    CC3200必须是线路参考,这意味着它必须与任何其它未与线路参考的电路完全隔离。

    这个pdf很好地说明了这一点。
    虽然它使用MSP430,但CC3200也将以类似方式实现。

    最重要的是隔离屏障。
    如果您的CC3200与其他参考接地电路有人接触或接触,则必须包括隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhishek,

    您的要求听起来类似于数字万用表(DMM)前端的要求。下图显示的架构包括用于不同交流电压范围的电阻分频器,以及随后驱动ADC的交流-直流转换器。 其目的是ADC转换与输入交流电压成比例的直流电压,微电路会研究这一点。 如Ed所述,如果您愿意,可以取消交流/直流转换器。 用于微电脑的软件,用于查看衰减AC 的软件可能会 更复杂一些。 对于下面的电路,IC1和IC2可以是类似TL071的设备。

    此外,这里还有一个数字万用表应用程序 请注意,它显示了类似的设计。

    e2e.ti.com/.../snoa592c.pdf