部件号:TMS320VC549
工具/软件:Code Composer Studio
我曾尝试将旧版3.3 项目导入到5.5 中,但在编译器和.cdb到.tcf的转换方面遇到了问题。 但是,有人告诉我可以用原始软件编译项目,然后用5.5 进行调试,这非常适合我的任务。 这是真的吗?是否有某种快速入门帮助我入门?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:TMS320VC549
工具/软件:Code Composer Studio
我曾尝试将旧版3.3 项目导入到5.5 中,但在编译器和.cdb到.tcf的转换方面遇到了问题。 但是,有人告诉我可以用原始软件编译项目,然后用5.5 进行调试,这非常适合我的任务。 这是真的吗?是否有某种快速入门帮助我入门?
您好,
gchampin 说:我尝试过将传统的3.3 conxi5项目导入5.5 中,但我遇到了编译器和.cdb到.tcf转换的问题[/QUOT]
问题是您正在从DSP/BIOS 4.x (基于CDB)迁移到DSP/BIOS 5.x (基于TCF)。 实际上,您可以使用旧3.3 将CDB迁移到TCF。 我建议您将基于3.3 的项目导入到CCCLN:5.5
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Migrating_from_BIOS_4.9_to_BIOS_5.x
[引用user="gchampin)]但是,我被告知可以使用原始软件编译项目,然后使用5.5 进行调试,这非常适合我的任务。 这是真的吗?是否有某种快速入门帮助我入门?[/QUOT]
是的,您当然可以。 您要执行的操作称为“手动启动”或“无项目调试启动”,您只需启动调试器并加载已构建的代码。 请参阅:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debug_Handbook_for_CCS#Manual_launch
谢谢
KI