This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC549:在3.1 上编译项目并在5.5 上调试CC54

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601245/ccs-tms320vc549-compiling-project-on-ccsv3-1-and-debugging-on-ccsv5-5

部件号:TMS320VC549

工具/软件:Code Composer Studio

我曾尝试将旧版3.3 项目导入到5.5 中,但在编译器和.cdb到.tcf的转换方面遇到了问题。 但是,有人告诉我可以用原始软件编译项目,然后用5.5 进行调试,这非常适合我的任务。 这是真的吗?是否有某种快速入门帮助我入门?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    gchampin 说:
    我尝试过将传统的3.3 conxi5项目导入5.5 中,但我遇到了编译器和.cdb到.tcf转换的问题[/QUOT]

    问题是您正在从DSP/BIOS 4.x (基于CDB)迁移到DSP/BIOS 5.x (基于TCF)。 实际上,您可以使用旧3.3 将CDB迁移到TCF。 我建议您将基于3.3 的项目导入到CCCLN:5.5

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Migrating_from_BIOS_4.9_to_BIOS_5.x

    [引用user="gchampin)]但是,我被告知可以使用原始软件编译项目,然后使用5.5 进行调试,这非常适合我的任务。 这是真的吗?是否有某种快速入门帮助我入门?[/QUOT]

    是的,您当然可以。 您要执行的操作称为“手动启动”或“无项目调试启动”,您只需启动调试器并加载已构建的代码。 请参阅:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debug_Handbook_for_CCS#Manual_launch

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki,

    我能够在您上面的帖子的帮助下调试该项目。 非常感谢!

    我没有时间尝试BIOS转换,但我将尝试,我将跟进。

    最佳,
    Giancarlo