主题中讨论的其他部件:MSP430G2553, MSP-FET
工具/软件:Code Composer Studio
操作系统:Windows 7,64位
CCS版本:V7
器件:DRV8662EVM的MSP430G2553
您好,
希望你一切顺利。 我正在尝试更改来自我的DRV8662EVM MSP430的输出波形频率,以控制我的触感压电致动器。 我从TI网站下载了DRV8662EVM的源代码,但我在CCS方面遇到了一些麻烦。
我知道我必须更改main.c文件才能更改我的输出频率,但是如何将源代码文件夹更改为CCS项目? 我已连接JTAG和MSP-FET,因此硬件部分正常,但我似乎无法“调试”文件,以便更新的文件返回至我的MSP430。
非常感谢您的帮助!
此致,
Kate