This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8662EVM:更改输出波形的频率

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, DRV8662EVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601081/ccs-drv8662evm-changing-frequency-of-output-waveform

部件号:DRV8662EVM
主题中讨论的其他部件:MSP430G2553MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

操作系统:Windows 7,64位

CCS版本:V7

器件:DRV8662EVM的MSP430G2553

您好,

希望你一切顺利。 我正在尝试更改来自我的DRV8662EVM MSP430的输出波形频率,以控制我的触感压电致动器。 我从TI网站下载了DRV8662EVM的源代码,但我在CCS方面遇到了一些麻烦。

我知道我必须更改main.c文件才能更改我的输出频率,但是如何将源代码文件夹更改为CCS项目? 我已连接JTAG和MSP-FET,因此硬件部分正常,但我似乎无法“调试”文件,以便更新的文件返回至我的MSP430。

非常感谢您的帮助!

此致,

Kate