This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:在Windows 10,CCSv7和具有MSP432的Energia中,将不会生成项目。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600570/ccs-msp432p401r-in-windows-10-ccsv7-and-energia-with-msp432-projects-will-not-build

主题中讨论的其他部件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我有一些学生正在尝试构建和修改使用Energia和Driverlib的MSP432红色启动板的代码。  在Ubuntu 17.04 中,它在中对我工作正常,但在Windows 10中对他们工作正常。  我现在正在Windows 10计算机上安装CCSv7,以便我可以尝试并帮助调试问题,以便他们可以使用笔记本电脑进行开发。  当您尝试生成任何示例Energia项目(包括空白Energia项目)时,就会出现该问题。  它声称找不到main.cpp。  它适用于MSP430,但不适用于MSP432。  Energia IDE与MSP432兼容。  我可以在安装完成后提供更多详细信息,等等 。有人有什么建议吗?

谢谢!

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,

    学生是否使用Energia 18? Energia 18和最新的板级支持文件中引入了一个特定于MSP432的问题。 构建时将出现错误。 可能是您的学生安装Energia的版本比您的更新,他们遇到了问题(即他们的主板文件较新)。 我相信Energia的支持文件将会更新以解决此问题。 我将检查状态。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢John,

    我正在使用 Energia 1.6。10E18,您可能完全正确。  学生在过去两三个星期里一直在安装它,而我在4月初又安装了它。  现在,我让他们使用Code Composer Studio Cloud,我认为这对我们很有用。

    顺便说一下,CCSv7的Windows 10安装昨天从未完成。  我们禁用了病毒软件,Web连接速度很快。  我们的IT人员告诉我这需要很长时间,我的学生也是如此。  我今天还不在办公室,所以我会看看昨晚是否终于完成了,但是现在云对我来说已经可以了,我要返回Windows笔记本电脑,继续进行其他工作。  感谢您的帮助!  除非您希望我为您做更多测试,否则我将假设问题与您的建议相同。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    我们最近发现,这是新的"仅红色板"套件与之前的套件之间的冲突。 我正在为此制定解决方案。 现在的解决方法是使用"旧"软件包并卸载新的"仅限红板"软件包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢罗伯特!
    我已将您非常有帮助的帮助转发给我的学生。
    再次感谢!

    Rob