请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM3359 主题中讨论的其他部件:SEGGER
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在Ubuntu 16.04 上使用CCS 7.2。 我想调试我的应用程序,使用Segger J-Link Pro JTAG探头连接到我的主板。 如何/在CCS中的什么位置配置J-Link的IP地址?
此致,
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
John,
让我再试一次,Segger J-Link Pro *已正确配置*。 我知道这是因为我可以使用gdb通过网络连接到它。 我要问的问题是:如何配置CCS以连接到它? J-Link配置选项卡在CCS中的什么位置? 如何选择TCP/IP连接? 并指定端口和IP地址?
J-Link有“标准”Eclipse插件,但CCS似乎已经完成了自己的任务... 请提供建议。
此致,
David