This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3359:CCS 7.2 ,如何配置J-Link IP地址?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620427/ccs-am3359-ccs-7-2-howto-config-j-link-ip-address

部件号:AM3359
主题中讨论的其他部件:SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在Ubuntu 16.04 上使用CCS 7.2。  我想调试我的应用程序,使用Segger J-Link Pro JTAG探头连接到我的主板。  如何/在CCS中的什么位置配置J-Link的IP地址?

此致,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    我只使用了具有CCS的USB连接。 在CCS中,我只需要指定我使用的是JLink。 然后,当我尝试连接Segger程序时,将在系统盘中启动。我将使用它来设置监视点和其他功能。 从我可以在线找到的内容中,J-Link Configurator程序用于设置IP地址。 所以我相信你会运行这个,然后用它来设置IP。 CCS刚刚连接到JLink的高级驱动程序,Segger软件负责确定要连接到哪个探头。

    很抱歉,我无法提供更多信息。 我发现support_jlink@segger.com的团队反应非常迅速,我打赌他们可以帮助快速完成这项工作。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的迅速回复。 让我重新表达我的问题:我知道Segger J-Link Pro的IP,如何配置CCS以使用该IP地址连接到J-Link JTAG探头?

    我无法使用USB --构建服务器是另一个建筑物...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    由于配置信息由Segger软件控制,因此无法在CCS中执行此操作。 从我在网上看到的内容中,您需要在J-Link Configurator软件或Linux上的任何等效软件中执行此操作。 我没有使用该软件的经验。 Segger支持团队将能够提供帮助。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    让我再试一次,Segger J-Link Pro *已正确配置*。  我知道这是因为我可以使用gdb通过网络连接到它。  我要问的问题是:如何配置CCS以连接到它?  J-Link配置选项卡在CCS中的什么位置?  如何选择TCP/IP连接?  并指定端口和IP地址?

    J-Link有“标准”Eclipse插件,但CCS似乎已经完成了自己的任务...  请提供建议。

    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    CCS中没有用于JLink的配置选项,只能选择您正在使用JLink。 SEGGER与CCS集成,能够为您提供最好的帮助。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰斯,

    仅供参考,Segger刚刚发布了解决此问题的更新。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。  感谢您告知我们。

    John