请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCStudio 主题中讨论的其他部件:TMS320C6416
工具/软件:Code Composer Studio
大家好, 我刚刚开始使用DSP套件。 我安装了CCS v 6.2 .0。 它不显示C6000编译器。 因此,我使用<CCS应用程序中心>来安装 代码生成工具<ti-CGT-C6000_CCS.1> 8.1。 安装成功。 当我启动新项目< select target>目标时,给出的是<generic C64x+ Device>,它仍然显示消息C6000 compiler not installed (C6000编译器未安装)。 当我检查CGT安装文件夹时,所有文件都存在。 请帮助我摆脱这种情况。 谢谢你。