This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:C6000编译器未显示在CCS v 6.2 中.........0

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618035/ccs-ccstudio-c6000-compiler-not-showing-in-ccs-v6-2-0

部件号:CCStudio
主题中讨论的其他部件:TMS320C6416

工具/软件:Code Composer Studio

大家好, 我刚刚开始使用DSP套件。 我安装了CCS v 6.2 .0。 它不显示C6000编译器。 因此,我使用<CCS应用程序中心>来安装 代码生成工具<ti-CGT-C6000_CCS.1> 8.1。 安装成功。 当我启动新项目< select target>目标时,给出的是<generic C64x+ Device>,它仍然显示消息C6000 compiler not installed (C6000编译器未安装)。 当我检查CGT安装文件夹时,所有文件都存在。 请帮助我摆脱这种情况。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您下载了哪些RTOS?

    此致,
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还在使用哪种设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我的设备是TMS320C6416 DSP入门套件(DSK),尚未下载RTOS,
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三州

    创建新项目时是否未列出TMS320C6416?  您需要选择特定设备,而不是“Generic C64x+”。  

    您还需要使用此设备的7.4 编译器,而不是8.x编译器。  当您选择C6416作为设备时,CCS应自动选择7.4 编译器。

    如果您无法在向导中选择C6416,则我怀疑没有安装必要的设备支持。  您可以通过再次运行安装程序并将其指向您的现有安装来添加支持 ,然后选择相应的系列。  我相信这是6.2 中的C6000单核。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,约翰,
    我下载并安装了<ti_CGT_C6000_windows_installer.exe>,7.4 它现在可以工作了。