This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2619:在MSP430OpenCore的CCS中添加支持

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/621858/ccs-msp430f2619-adding-support-in-ccs-for-msp430opencore

部件号:MSP430F2619

工具/软件:Code Composer Studio

专家,

我有一个为MS430OpenCore编写的项目,需要MSP430-gcc-MS4303 4.6 编译器。

我需要在5.4 中构建此项目。

1.如何在5.4 中安装此编译器?

2.打开项目时,我是否会将其作为一般项目导入? 目前,我无法将其作为Eclipse项目打开,因为编译器定义不可用。 安装编译器后是否会发生变化?

非常感谢您的帮助!

谢谢!

Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sira,

    2. 打开项目时,我是否会将其作为一般项目导入? 目前,我无法将其作为Eclipse项目打开,因为编译器定义不可用。 安装编译器后是否会更改?[/QUOT]

    这取决于它是什么类型的项目-您选择的用于导入项目的菜单选项将取决于它是CCS项目还是Eclipse C/C++项目。 编译器发现过程也可能取决于正在使用的工具集/编译器。 TI发布的MSP430 GCC编译器(在此 链接处)旨在与CCS完美集成,但我希望其他开放源代码GCC编译器也能工作(尽管我不能说自己已经尝试过)。

    第一步是CCS“识别”编译器,此 链接 会告诉您如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aarti:

    谢谢,您关于如何使CCS识别新编译器的建议非常有用。


    但是,我已经看到了GCC的链接,它不包含我想要的特定版本,即4.6。3。