请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F2619 工具/软件:Code Composer Studio
专家,
我有一个为MS430OpenCore编写的项目,需要MSP430-gcc-MS4303 4.6 编译器。
我需要在5.4 中构建此项目。
1.如何在5.4 中安装此编译器?
2.打开项目时,我是否会将其作为一般项目导入? 目前,我无法将其作为Eclipse项目打开,因为编译器定义不可用。 安装编译器后是否会发生变化?
非常感谢您的帮助!
谢谢!
Sira