This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:TMS320F2.8379万D

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/621412/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

 我使用SYSCLKDIVSEL 0或1在RAM中运行相同的SW,没有任何问题,但是如果我初始化SYSCLKDIVSEL =0以使ePWM频率=100MHz, 则SW不会耗尽闪存。 我还缺少什么进行初始化 ?
谢谢!
Victor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor,

    您何时看到此错误弹出窗口?  您是否在项目的“调试”设置中启用了实时模式? 启用实时模式时,仿真和调试访问通常被阻止,因此根据您尝试执行的操作,调试器可能会尝试进行被阻止的访问。 有关  何时启用实时模式的建议,请参阅此相关主题。

    下面的链接还提供了一些有关使用实时模式的参考信息,可能会很有帮助:
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debug_Handbook_for_CCS#C2000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是在SYSCLKDIVSEL =0时从闪存中运行SW (如果我将SYSCLKDIVSEL =1设置为SW确实运行),正如我昨天所写的那样,相同的SW确实会从RAM中用完: "我使用SYSCLKDIVSEL 0或1在RAM中运行相同的SW,没有任何问题,但是如果我初始化SYSCLKDIVSEL = 0以使ePWM频率= 100MHz,则SW不会耗尽闪存。 我还缺少什么进行初始化?
    谢谢!
    维克多"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,当您运行加载到Flash的程序时,或者当您尝试连接/加载该程序时,会出现错误对话框? 我不知道为什么SYSCLKDIVSEL值会影响到这一点,但C2000器件专家可能对此有一些其他想法。 您可以尝试在C2000器件论坛上发帖,以查看他们对此是否有任何意见。