请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 工具/软件:Code Composer Studio
我使用SYSCLKDIVSEL 0或1在RAM中运行相同的SW,没有任何问题,但是如果我初始化SYSCLKDIVSEL =0以使ePWM频率=100MHz, 则SW不会耗尽闪存。 我还缺少什么进行初始化 ?
谢谢!
Victor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我使用SYSCLKDIVSEL 0或1在RAM中运行相同的SW,没有任何问题,但是如果我初始化SYSCLKDIVSEL =0以使ePWM频率=100MHz, 则SW不会耗尽闪存。 我还缺少什么进行初始化 ?
谢谢!
Victor
Victor,
您何时看到此错误弹出窗口? 您是否在项目的“调试”设置中启用了实时模式? 启用实时模式时,仿真和调试访问通常被阻止,因此根据您尝试执行的操作,调试器可能会尝试进行被阻止的访问。 有关 何时启用实时模式的建议,请参阅此相关主题。
下面的链接还提供了一些有关使用实时模式的参考信息,可能会很有帮助:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debug_Handbook_for_CCS#C2000