This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:初始化仿真器时出错

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6416T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618153/ccs-tms320c6713b-error-initializing-emulator

部件号:TMS320C6713B
主题中讨论的其他部件:TMS320C6416T

工具/软件:Code Composer Studio

大家好...
运行TMS320C6713时遇到以下问题:
 
 
初始化仿真器时出错
 
I/O端口= 540
 
主板名称:C6713 DSK
CPU名称:CPU_1
 
中止:关闭Code Composer Studio。
重试:再次尝试初始化仿真器。
忽略:忽略初始化错误并启动
可能没有目标调试访问权限。
诊断:运行诊断实用程序。

目前,我在Windows XP中使用CCS 3.1。
运行诊断实用程序时,加载失败。
我应该如何解决此问题?
我想,我已成功安装驱动程序。 我完全不知道。
请帮助我!
谢谢。

此致,
Ayuni Yusoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ayuni:
    请注意,您使用的是很久以前不支持的非常旧的CCS版本。 如果可以升级CCS版本,我推荐它。

    但是,如果您出于任何原因不能这样做,我会对您的设置有一个疑问。 您的第二个屏幕截图显示了3个不同目标的设置。 是否同时连接了所有三个DSK? 请尝试仅使用一个DSK的配置,然后重试。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    实际上,我有两个主板,即TMS320C6713 DSK和TMS320C6416T DSK。 两个主板都有相同的问题:

    初始化仿真器时出错

    我已经逐一尝试了,但仍然失败。  

    我该怎么办?

    BTW,连接到电源时 ,TMS320C6713 DSK的LED (D7,D8,D9,D10) 熄灭,但 TMS320C6416T DSK的LED亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您正在使用集成到DSK中的板载仿真。 首先要检查的是频谱数字故障排除指南:
    support.spectrumdigital.com/.../

    #3适用于您的环境。

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 TMS320C6416T DSK已可使用。

    但对于6713DSK,DSP诊断测试失败。  

    我能知道为什么以及应该怎么做吗?

    此致,

    Ayuni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ayuni -最好直接联系Spectrum Digital支持。

    谢谢
    KI