请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6713B 主题中讨论的其他部件:TMS320C6416T
工具/软件:Code Composer Studio
大家好...
运行TMS320C6713时遇到以下问题:
初始化仿真器时出错
I/O端口= 540
主板名称:C6713 DSK
CPU名称:CPU_1
中止:关闭Code Composer Studio。
重试:再次尝试初始化仿真器。
忽略:忽略初始化错误并启动
可能没有目标调试访问权限。
诊断:运行诊断实用程序。
目前,我在Windows XP中使用CCS 3.1。
运行诊断实用程序时,加载失败。
我应该如何解决此问题?
我应该如何解决此问题?
我想,我已成功安装驱动程序。 我完全不知道。
请帮助我!
谢谢。
此致,
谢谢。
此致,
Ayuni Yusoff