This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCSv7通过cmd args启用并行构建,例如set "使用并行作业"通过命令行

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/615833/ccs-ccstudio-ccsv7-enable-parallel-build-via-cmd-args-something-like-set-use-parallel-jobs-via-command-line

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

CCSv7有一个选项,可选择使用GUI生成作业时使用的编号,如下面的屏幕截图所示。 我想知道是否可以通过命令行参数执行相同操作? 我在链接 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Projects_-_Command_Line_Build/Create#com.ti.ccstudio.apps.projectBuild后尝试了“--ics.args -J.... ”,但它没有提供所需的效果。 请提供帮助。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Garvit,
    目前不可能。 请参阅:
    e2e.ti.com/.../226.4141万

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    只是想确认一下, 如果我们启用并行构建,它是否会与.out文件有任何不同?  我们现在要打开此功能。

    谢谢。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam -通常是不是 但是,在一些罕见的情况下,由于在并行生成期间未满足某些依赖关系,并行生成在过去导致了生成错误。 在这些情况下,更典型的顺序可解决问题。