主题:OMAPL138中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
你好
我目前正在使用OMAP L-138 (TMDSEXPL138)的实验板套件,我无法让该板与CCS 7.2 2.0通信。
我下载了C6000编译器(V8和V7)插件,使用德州仪器(TI) XDS 100v2 USB调试探头作为连接为C67XX创建了一个新项目,并选择默认的HelloWorld例程来测试电路板。
成功构建项目后,转到CCS调试器并获得以下信息:
连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接过程中使用的FTDI驱动器功能之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多信息:没有插入XDS100,XDS100序列号无效,
XDS100 EEPROM空白,FTDI驱动程序缺失,USB电缆故障。
使用'commen/uscif'中的xds100serial命令行实用程序
用于验证XDS100是否可以定位的文件夹。
(仿真软件包7.0 .48.0)
我非常确定主板连接正确,并且我也将最右侧DIP开关的针脚5和8设置为高电位,有什么可能的问题?
谢谢